This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:BLDC 电机启动问题

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528271/drv10983-bldc-motor-start-up-issue

部件号:DRV10983
主题中讨论的其他器件: MCT8316Z

工具/软件:

我们开发了一款具有 6 极、18 个插槽和 3 个霍尔传感器的无刷直流 (BLDC) 电机。 电机完全由硬件驱动、无需任何微控制器。

我们面临的问题是、电机始终需要手动按下才能启动。 初始推送后、它会平稳运行并可达到所需的额定功率。

有人能建议一种技巧或解决办法来帮助我们克服这个问题吗?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhan:

    DRV10983 将需要通过 I2C 进行一些初始调整以可靠地旋转电机、您是否尝试过通过 I2C 配置器件?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的答复。 我错误地将错误的驱动器放入我使用的是  6EDL04I06PTXUMA1 的驱动器中、并且我使用逻辑 IC SN74AS808BDW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Farhan 的详细信息、

    请务必告诉我您是否能够旋转电机。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我面临的问题是同一个启动问题。 自举电容器电压约为 14 伏、我检查了其逻辑是否正确 6 次换向、但每当为电机供电时、它不会旋转/启动、但当我手动旋转时、它就会开始平稳旋转。 请您就此向我提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhan:

    双对齐等初始强制换向会有所帮助、您需要实施启动逻辑以最初移动转子。

    您的电机还具有拧紧扭矩。

    请参阅 MCT8316Z 数据表。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.