This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:使用 DRV8329 驱动 BLDC 和有刷电机

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533268/drv8329-driving-bldc-and-brushed-motor-with-drv8329

器件型号:DRV8329

工具/软件:

您好:  

我对 DRV 8329 有一个相当不寻常的问题、我们有一款使用 DRV8329 的产品、它按预期驱动 BLDC 电机、但我们想看看是否可以在需要运行有刷直流电机的不同项目上使用相同的硬件? 是否可以通过对 DRV8329 周围的外部电路进行一些修改?

我确实检查了这一点、我不确定 nFAULT 信号。 由于有刷电机只需要一个相位、其他 2 个相位不会运行、但如果我们为其他相位(这些相位未激活)保持较低的 FET 导通、我们能否减少导致 nFAULT 触发的自举电压误差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您将能够使用 DRV8329 运行有刷电机。  

    例如、您可以使用一个相位来表示 PWM(高 FET PWM)、一个相位用于 GND(低 FET 导通)、以及一个相位处于高阻态  

    然后、将有刷电机+端子连接到 PWM 相位,将有刷电机 — 端子连接到 GND 相位、这是我过去所做的、使用 DRV8329 等三相器件使直流电机旋转。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我能够运行电机。 电机连接在 Phh U 和 V.Phh U 上部 FET 开关之间、Phh V 下部 FET 始终导通、而对于制动、PH U 下部导通。 唯一的区别是、我使 Phh W 较低的 MOSFET 保持导通状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的更新! 很高兴您能旋转电机。  

    我现在将关闭该线程。

    谢谢您、

    Joseph