This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:相电流

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1534003/mct8316ztevm-phase-current

器件型号:MCT8316ZTEVM

工具/软件:

我目前正在将 MCT8316ZTEVM 与霍尔传感器搭配使用。 我在当前波形中看到一些奇怪的东西。最初激活 A 相时、波形两侧的电流为零。 但经过一段时间后、可以看到电流不是系统电流。 激活 A 相后、两侧的波形不平衡。 一侧的电流不为零、另一侧为零。

我将向您发送电流波形。 所有相位上都会发生这种情况。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    您能否检查霍尔传感器的位置? 通常、当霍尔传感器未对齐时、可能会发生这种情况。 基本上、U、V 和 W 相以及霍尔 U、V 和 W 相需要按顺序正确。

    您能否检查一下这是否正确并告诉我?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    您是否可以共享电机绕组电阻和 ILIMIT 设置?

    我需要验证这是否是电阻造成的。

    器件从对齐相位开始、然后跟随霍尔传感器进行换向。

    电流似乎正在从初始设定值下降,这看起来像电阻变化。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相间电阻为 1.4 Ω。 这意味着相电阻为 0.7 欧姆。 我在 EVM 板上没有更改任何内容、测试点的 ILIM = 1.25V、这会测量 8A 限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测量了两个霍尔传感器 1 和 2。 绿色是霍尔传感器 1、蓝色是霍尔传感器 2。 底部是相电压 A。红色是 A 相电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    您可以验证 PWM 模式吗? AAR、ASR 和霍尔模式?

    看起来已启用主动消磁、请根据优先级和电机具有的霍尔类型确认霍尔模式。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MODE 引脚上不存在电阻器、因此该模式为高阻抗模式。 禁用 ASR 和 AAR 的数字霍尔模式。 你可以看到这张照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahis:

    您能否尝试模式 7、以及同步模式、我们将启用 AAR、ASR 并查看这是否有所改善?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了模式 7、但它不起作用。 负周期经过修整、但 PWM 信号变得更糟。请参阅下图。

    我在模式 4 下交换了相位 1 和相位 3 及其霍尔传感器信号、现在它看起来完全不同、但仍然可以看到小的三角形。 下图。

    如果我现在更改为 MODE7、 情况会变得更糟、因为电机会产生更多噪声、但负极部分不存在。

    我还看到微控制器的 PWM 信号不起作用。 信号有时会消失、并产生噪声。 该评估板仅适用于外部 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    明天我将验证您的意见。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:  

    这里有一个建议、您可以通过保持相绕组恒定来尝试霍尔传感器的所有组合。

    我仍然怀疑霍尔传感器可能未正确映射到此处的相位。

    此致、

    Sachin S.