This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:OEM 生产咨询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536594/drv8316-oem-production-inquiry

器件型号:DRV8316

工具/软件:

我们希望从特定组件的封装中删除 TI 信息、并仅使用我们的客户器件型号。 这种定制是否可行?


另外、请告知我们此定制是否有任何额外成本或要求。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jungwon:

    我必须向我的团队咨询这件事、我将得到星期三的更新。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jungwon:

    TI 不会提供这种服务。 有一些承包商可以为 IC 重新标记、但我不确定这些承包商是谁。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道的是 DRV8316 是否可以在 ODM 安排下生产。

    更具体地说、我想问是否可以使用我们提供的自定义标记(而不是标准 TI 标记)来制造 DRV8316 IC。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jungwon:

    不幸的是,我们不能这样做,但正如我之前提到的,有承包商提供的服务,将删除我们的标记,并放置任何你想要的。

    此致、

    Yara