This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:关于 DRV8350H 的问题

Guru**** 2586575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536009/drv8350h-evm-question-about-drv8350h

器件型号:DRV8350H-EVM

工具/软件:

您好:

客户已发现 DRV8350H 和 LM5012DDAR 烧毁事故、测量结果显示:
1. MOSFET 未发现故障;
2. DRV8350H 的 CPH 和 CPL 短路;即使拆下电容器后也发生短路
3、DRV8350H U 相下电桥 GS 的输出短路, V 相上电桥 GS 两端的电阻约为 100R;
4. LM5012DDAR 的 SW 对 GND 短路。
相关的原理图和 PCB 如下所示。

e2e.ti.com/.../D6_5F00_V3_5F00_20240118_5F00_3.DSNe2e.ti.com/.../ZDL6_5F00_POWER-V4-20240305_5F00_1758.brd 

如下图所示测量 MOSFET 的栅极开关波形。


客户之前遇到过 MOS 烧毁、并怀疑这是由 8350 故障引起的。 MOSFET 的故障分析表明、无法排除栅极击穿的可能性。
请您!!!分析可能的原因,谢谢

此案例为紧急、请尽快提供及时反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    谁是客户? 您还能上传原理图的 pdf 文件吗? 我在查看文件时遇到一些困难。
    客户使用的 Idrive 设置是什么?MOSFET 器件型号是什么?  

    这是否是第一块损坏的电路板(如果不是有多少板损坏)? 发生损坏时正在测试什么?  

    这是否可重现?

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay:

    1、Idrive 为 SFS08R024UGNF-F 型 150mA / 300mA
    2、上一封电子邮件中描述的情况仅为一种情况、还有另一种情况、只有 DRV8350H 出现故障。 故障场景是客户现场的正常使用。
    3、目前、它尚未成功复制、可能性很低。

    原理图如下,请帮助检查并给出您的建议尽快,这个项目是紧急的,谢谢!!!

    e2e.ti.com/.../ZDL6_2D00_POWER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于这只是这种损坏的一种情况、我认为可能存在一些异常情况、例如电机相位短路或类似情况、可能会以这种方式损坏器件。  

    可能损坏的另一件事是 GHx、GLx、SHx、SLx 引脚上的瞬态尖峰、这些尖峰可能会损坏器件。 在客户正常运行期间、是否有任何时间在这些引脚上出现瞬态尖峰?

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph:

    感谢您的反馈。 我已经让当地的、FAE 来为该客户提供支持!!!谢谢