This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:斩波模式(使用 PWM)、如何配置以实现正向和反向的电机旋转

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1537319/drv8912-q1-chopping-mode-with-pwm-how-to-configure-to-realize-motor-rotation-with-forward-direction-and-reverse-direction

器件型号:DRV8912-Q1

工具/软件:

DRV8912 可在连续模式和斩波模式下工作(具有 PWM)

对于图 36: PMW 施加在 OUT2 半桥的 LS 侧。

对于正向(电流从 OUT1 流向 OUT2)、、这意味着 OUT1 半桥配置为 连续 模式、OUT2 半桥配置为 PWM 模式?μ s

对于反 向(电流从 OUT2 流向 OUT1)、 是否意味着 OUT2 半桥配置为 连续 模式、  OUT1 半桥配置为 PWM 模式?Ω

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、侯:

    您提到的是正确的、在正向方向上、您可以将 OUT1 配置为连续模式并启用高侧 FET。 对于 OUT2、您要将模式配置为 PWM 模式并启用低侧 FET。 反向配置与之类似、OUT2 为连续模式、高侧 FET 启用、OUT1 为 PWM 模式、低侧 FET 启用。

    此致、

    Joshua