This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:通过接通关闭阀的延迟。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533399/drv110-delay-in-closing-the-valve-via-on

部件号:DRV110

工具/软件:

您好:

我有以下问题。 当我使用 EN 引脚关闭阀门时、阀门关闭大约需要 1-1.5 秒。 如何消除或减少此延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您开关的 PWM 频率是多少?  

    ROSC 电阻器将设置用于 PWM 控制的振荡频率。 频率应影响 EN 和栅极驱动之间的延迟。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 使用 0 欧姆电阻器将 PWM 频率设置为 20kHz。 我可以使用多大的电阻值来更大程度地减小延迟?

    此致

    Eugen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugen:

    要将 PWM 频率设置为 20kHz、需要将 ROSC 值增加到 200kΩ。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我将 Dosc 替换为 215k Ω 电阻器、但这对延迟没有影响。

    此致

    Eugen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugen:

    负载的电感可能过高。 电感越高、通过负载的电流上升就越慢、从而导致更长的延迟。 如果可能、我会尝试使用线圈电感较低的负载来确认这是否是问题。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    这就是问题所在。 我没有任何其他阀门。 我还能做什么?

    此致

    Eugen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugen:

    减少高电感负载的有效方法是更大限度地减小 PCB 布局中的寄生电感、尽可能缩短布线长度(和导线)、并对反激式路径使用快速恢复二极管。

    正在评估 DRV110EVM、还是这是一种新设计?

    如果是新设计、使用的是什么二极管?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我使用 ON Semiconductor MBR0520LT1 和 IRLML6244TRPBF 作为开关。 电路板上有四个 DRV110、然后使用微控制器提供的 3.3V 电压进行切换。 我如何向您发送电路图和布局?

    此致

    Eugen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugen:

    您可以发送到此处。 如果是机密信息、请告诉我、我可以离线向您发送一封电子邮件。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我想我已经解决了我的问题。 我非常确定问题出在实验室电源上。 我已经尝试使用另一个驱动器为 DRV110 供电、此时延迟已消失、或者说可以忽略不计。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Eugen