This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329A 栅极驱动强度

Guru**** 2586495 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1537530/mcf8329a-mcf8329a-gate-drive-strength

器件型号:MCF8329A

工具/软件:

你好  

MCF8329A 是否允许通过寄存器在内部更改栅极驱动强度(灌电流/拉电流)?

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    不需要、我们必须使用外部栅极电阻器。

    请参阅硬件指南部分注意数据表。

    MCF8329A 凸轮源最大 1A 和灌电流 2A ,如果需要降低使用适当的栅极电阻.

    谢谢、此致

    Venkatadri S.