This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:DRV8705-Q1 的最大 PWM 频率是多少?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1, DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536276/drv8705-q1-what-is-the-max-pwm-frequency-of-drv8705-q1

器件型号:DRV8705-Q1
主题: DRV8873-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

我想知道 DRV8705-Q1 的最大 PWM 频率是多少?

我在 DS 中找不到它。

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    感谢您的问题。

    [引述 userid=“529731" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536276/drv8705-q1-what-is-the-max-pwm-frequency-of-drv8705-q1

    我想知道 DRV8705-Q1 的最大 PWM 频率是多少?

    我在 DS 中找不到它。

    [/报价]

    这取决于许多因素、包括外部 MOSFET 特性。 这就是为什么 fPWM MAX 参数不是规格的原因。 BDC 电机的典型用例为 20kHz。

    也就是说、 栅极驱动器的最大 PWM 频率通常由系统中的多个因素决定。 虽然 DRV87xx-Q1 器件可支持高达 100kHz 的频率、但系统参数可能会将其限制在一个较低的值。 这些系统参数包括:

    • 上升和下降时间。 这取决于栅极驱动器设置的 FET、IDRIVE 和 TDRIVE。
    • MOSFET QG 和电荷泵上的负载。 请参阅 数据表的第 54 页第 8.2.2.1.1 节 VCP 负载计算示例。
    • 最小和最大占空比要求(例如 10%至 90%)。 当 fPWM 变高时、上升时间和下降时间决定了最小占空比、这意味着占空比<(trise + tfall ) 将为 0 且> 100 -(trise + tfall) 将为 100%。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的详细答复!

    我发现 DRV8873-Q1 请注意、最大 fPWM 为 100kHz。

    根据您的说明、100kHz 也会受到外部参数的影响、对吧?

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    是、正如您指出的、此规格适用于“在输入引脚上施加的 PWM 信号“。 输出将受外部参数的影响、例如该器件的负载规格以及 SR 设置(间接上升和下降时间)将影响特定 fPWM 可支持的最小占空比。 谢谢你。  

    此致、Murugavel