This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:建议器件

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536749/drv8304-recommend-part

器件型号:DRV8304

工具/软件:

我们需要 2kW、24V 电机驱动器、 电机驱动电流 200A、RMS 75A、我可以在 DRV8304 的数据表中找到 仅 50A 的最大电机驱动电流、

您能帮助推荐器件型号、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DRV8304 数据表所指的 50A 只是一个最大电流示例、用于执行数据表中进一步介绍的其他计算、而不是器件可处理的最大电流。

    这是因为电机电流流经 MOSFET、而不是栅极驱动器。 只要 MOSFET 能够处理电机电流并且该器件可以驱动 MOSFET 的栅极、那么您应该能够将 DRV8304 用于您的应用。

    在具有集成式 MOSFET 的栅极驱动器中、需要考虑最大电流、但由于这只是一个栅极驱动器、因此电机电流不是限制因素。

    谢谢您、

    Joseph