This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353 电机驱动问题、内部电流分流放大器的 CMRR 是什么?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8363-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536908/drv8353-drv8353-motor-drive-question-what-is-the-cmrr-of-the-internal-current-shunt-amplifiers

器件型号:DRV8353
主题: DRV8363-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我需要了解的是、对于 DRV8353、电流分流放大器、芯片中内部差分放大器的 CMRR 是什么

谢谢、

害羞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、害羞、

    遗憾的是、我们没有此器件的此规格。
    如果您想了解全新的 48V 栅极驱动器、我建议您考虑 DRV8363-Q1。

    此致、

    Akshay