This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:通过 DHCP 上拉 VGLx 的预期寿命"未上电条件下的主动短路响应"

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536943/drv3256-q1-life-time-expectancy-of-the-vglx-pull-up-by-dhcp-active-short-circuit-response-under-unpowered-condition

器件型号:DRV3256-Q1

工具/软件:

您好:

我们将 DRV3256A-Q1 用于电子机器仅用作发电机的应用中。 一旦电子机器不被请求产生电压、48V 电源就会切断。  在某些情况下、12V 电源也会切断。 由于电子机器连接到 ICE 轴、因此它将被转动、而逆变器和驱动器保持非活动模式。 在此期间、连接到 DHCP 的直流链路上会产生电压。 这会通过 VGLx 上拉来产生“未上电条件下的主动短路响应“(低侧主动短路)。

如果这是一个更经常的事件、而不仅仅是一个有限的事件、例如牵引或移动齿轮仍处于接合状态的车辆、那么在使用寿命方面是否存在任何限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian

    此功能是器件的正常运行、因此我在常规使用时不会看到任何问题。 如果电压超过建议或绝对最大值规格、我们应进一步讨论。

    一些客户担心问题、会选择使用相位断开 FET/开关/继电器将 BEMF 与驱动器分离。

    此致、

    -亚当