This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8235:DRV8235 IIC 接口不工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8235EVM, DRV8235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1538484/drv8235-drv8235-iic-interface-is-not-working

器件型号:DRV8235

工具/软件:

您好、

我尝试在 DRV8235EVM 电机驱动器和 Renesas RA 微控制器之间建立 IIC 通信。
由于我使用外部微控制器、因此移除了 DRV8235 中 用于 IIC 通信的 SDA、SCL 和 A0、A1 中的跳线引脚用于从器件选择。 (这会切断 EVM 中的板载 MSP 微控制器的控制)

A0 和 A1 引脚通过将其接地被拉低、使其为 0、0 值。 SDA 和 SCL 引脚连接到 Renesas MCU 板中相应的 SDA 和 SCL 引脚。 DRV8235EVM 通过 TI 提供的 USB 电缆连接到 PC。

在配置 Renesas MCU 时、从器件地址选择为 0x60h。

在刷写固件以预期的 IIC 通信后、IIC 通信将被中止、错误代码为:I2C_MASTER_EVENT_ABOARTED。

我想知道设置中的问题、或者我的方法是否有任何其他问题。

对此有任何额外的建议将非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果可能、请发送设置图片。 似乎问题可能出在 MCU 连接上。 如果使用外部 MCU、则 USB 应连接到 MCU 而不是 EVM。

    您是否尝试过将  Renesas RA 微控制器连接到 PC、然后仅向 EVM 提供 VM 电源电压?

    此致、

    David