This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8421BEVM:OCP 和 50%占空比

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536688/drv8421bevm-ocp-and-50-duty

器件型号:DRV8421BEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8421

工具/软件:

您好的团队、

 客户将使用 DRV8421B 来驱动 2 个 BDC 电机。 但 2 个电机有不同的齿轮、因此会有一个电机停止运转、另一个仍在运行的用例。

 数据表显示了通过 EN 引脚开启/关闭总电机、但还有一条注释说:在 DRV8421B 并联模式下、为连接在一起的 IN1/IN2 提供 50%占空比将停止电机。 要向前移动、请提供低于 50%的占空比。 要反向移动、请提供高于 50%的占空比。

 我的问题是、在 EN 仍然启用期间、我们是否可以向 IN1/IN2 输入 50%来停止电机。

如果我们在并行模式下使用 DRV8421B、那么每个通道都有 2A OCP、那么总共将有 4A 输出能力?  和 4A 的 OCP?、 如何实现?μ A 的电流共享能力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    并行模式连接时、只应使用单个有刷直流电机。 输入和输出将按 图 7-8 所示进行连接。 并行模式运行:DRV8421B。 在这种连接中、输入连接在一起时、会共享占空比的范围以控制单个电机的方向。  

    DRV8421 能够从每个输出驱动最大 2A 的电流、或在并行模式下驱动最大 4A 的电流(在 12V 和 TA = 25°C 的情况下,具有适当的散热)。 这不会改变 OCP、但在并联模式下连接时、每个输出节点会共享电流、从而实现更高的电流能力。  

    如果客户尝试驱动两个具有 4A 电流的有刷直流电机、他们可能需要查看我们产品系列中的其他驱动器。

    什么是应用和终端设备?

    是否需要同步控制两个电机?  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

     对于 DRV8421B 版本、2 个电机只有正向和反向选项。

     如果我只想停止一个电机该怎么办?

     我是否可以将 50% PWM 输入到 IN1 和 OUT1 和 OUT2 是否会高阻态、然后停止电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    2 线并不意味着 2 个电机。 2 线表示输入的数量。 DRV8421A 有 4 线或 4 输入接口、而 DRV8421B 只有 2 个接口。 使用 DRV8421B(2 线输入)以并行模式连接 1 个电机可通过使用 50%占空比停止电机。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

     很抱歉、由于此处的混淆、随附了错误的屏幕截图。

     我需要检查的是 DRV8421B:2 线输入版本、非 并行 模式、用于 2 BDC 控制。

    对于表 7-2、只有 EN 低电平来停止所有通道、我们如何在 DRV8421B 上仅停止一个通道?

    如果我向 IN1 然后向通道 1 (OUT1 和 2) 高阻态发送 50%占空比、那么该方法是否有效?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    是的、通过在 IN1 上应用 50%占空比、可以停止 (Hi-Z) 连接到 OUT1-OUT2 的电机、OUT3-OUT4 的 IN2 也是如此。 第一个 0-49%占空比将正向驱动、51%–100%将反向。  

    我与 Karan Doshi 交谈、他在这里解释了紧迫性。 我在实验室中对此进行了测试以进行确认。  

    此致、

    David