This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MCF8329EVM Jason 文件

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527700/mcf8316aevm-mcf8329evm-jason-files

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316AMCF8329A

工具/软件:

我购买了一个新的 MCF8316AEVM。 Motor Studio 检测到 它具有 MCF8316C IC。 当我尝试使用从以下德州仪器 (TI) 网站下载的 MCF8316C JSON 文件时。 它不接受这些文件、但接受 MCF8316A Jason 文件。

问题是什么?  

e2e.ti.com/.../faq-mcf8316c-q1-spinning-bldc-motors-with-motor-studio---default-json-files-for-different-specifications

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    感谢您的联系。  

    TI 的建议是使用我们的较新器件 — MCF8316C 和 D over A、因为 A 版本有一些错误、这些错误会在后续版本中得到解决。 现在、所有 EVM 都附带 MCF8316C。 关于 json 文件、您可以检查下载的文件的名称中是否没有任何特殊字符吗?  

    此致。

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以使用这些文件。 我尝试使用 MPET、但始终会给出不同的值。 当我使用这些值时、什么都不起作用。 以非常快的速度运行、然后停止。 我已经尝试了非常价值的提升,但没有什么工作.

    转子电阻为 0.2 欧姆、电感值为 0.02mH。 反电动势常数为 30mV/Hz、我得到的 KP 和 KP 值与 (0.3、0.3)(0.6、0.6) 不同  

    当电流为 4A 最大值且转速为 30000 rpm 时、我使用的电机为 30V。  

    我在 MPET 中收到不良的正弦波。 当我使用 a1 = 0.01Hz/s 且 a2 = 0 时、情况会变得更好。  

    您能告诉我在 json 文件中要使用哪些设置吗?  

    是否可以使用低电感电机运行 MCR8316A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    您可以尝试在电流控制环路中运行电机、然后告诉我您的电流波形是怎样的? MCF8316C 应支持电机的电感值。  

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    抱歉、此处的响应速度慢、您是否确定测量的电阻值? 您是如何测量的?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值在电机的数据表中给出、我还使用 MPET 进行测量。 MPET 还会在每次运行中提供不同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    您能否在器件中输入每相数据表值= 0.338/2 = 0.169 欧姆、并告诉我它是否性能更好?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    此问题是否已解决?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一需要帮助的是外部电感> 20uH、但其效果并不顺利。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机将在负载下工作、在齿轮之前的电机的标称值为 30N-m 至最大值为 50N-m。 负载是人的肉。 电机将用刀片切割人体组织。

    对此类系统使用无传感器控制是否合适?  

    我已经在 MCF8329A 上使用了您的 json 文件、但它不会使电机旋转。电机没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    JSON 用于 MCF8316C。

    对于这种负载、我们必须确保不存在通过适当调优可实现的过冲。

    是否需要任何认证/合规性?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.