This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:器件时序检查序列。

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1538113/drv3901-q1-device-timing-check-sequence

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

您好:

请参阅 DRV3901-Q1 的数据表第 7 章。 软件开发指南、在器件时序检查测试中、在第 3 点提到:“nFAULT 引脚将由 75% 16KHz PWM 输出驱动“

是否有办法 在内部确认该引脚已正确驱动? (与第 3 点的 nFault 信令检查一样、可通过 nFAULT_PIN_STAT 确认生效)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Razvan:

    感谢您的问题。

    在内部、不会诊断 PWM 是否正常。 必须从外部进行检查。

    谢谢、

    Ibinu