This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242H-Q1EVM:我可以询问应该如何为 DRV8242H 版本配置 Mode 引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1538654/drv8242h-q1evm-may-i-ask-how-the-mode-pin-should-be-configured-for-the-drv8242h-version

器件型号:DRV8242H-Q1EVM

工具/软件:

我可以询问应该如何为 DRV8242H 版本配置 Mode 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    感谢您的问题。

    请参阅下表和数据表中的引脚规格。 MODE = GND 将为 PH/EN 模式、MODE =悬空/无连接/HiZ 将为 PWM 模式。 数据表更正了下一个更新周期的拼写错误。 谢谢你。

    此致、Murugavel