This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137-Q1:布局指南

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1537928/lm5137-q1-layout-guide

器件型号:LM5137-Q1

工具/软件:

您好团队:

LM5137-Q1 DC/DC  转换器。

客户正在使用 4 层 PCB 进行设计。

EVM 数据表展示了具有 6 层 2oz PCB 的器件。

它是推荐指南还是只是一个示例?

我们可以为其配置 4 层吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    4 层可能没问题。 保留第 2 层为实心 GND 平面。 请遵循数据表中的指南。

    此致、

    Tim