This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:在开环 ERM 模式下将波形加载到 RAM、从而实现 DRV2624 波形序列发生器模式

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1538668/drv2624-drv2624-waveform-sequencer-mode-by-loading-the-waveforms-to-ram-in-open-loop-erm-mode

部件号:DRV2624
主题: DRV2625 中讨论的其他部分

工具/软件:

应配置的寄存器地址是什么、以便在波形序列发生器模式下以开环 erm 模式执行触觉反馈。 必须要做 3 个波形。 它是否可以通过在相同模式下将波形加载到 ram 来完成。 如果是、则如何执行相同操作。
I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我随附了以下文档、其中说明了如何加载 DRV2624 RAM、并说明了在波形序列发生器模式下使用的波形。 不过、您也可以选择使用 DRV2625、它具有可以使用的预加载波形。 如果 DRV2625 具有适用于您的应用的波形、这是最快的路由。

    e2e.ti.com/.../8546.DRV26x4-RAM-Operation-_2D00_-External.docx

    此致、
    Sydney Northcutt