This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:如何使用 PWM 控制电机的方向和速度?

Guru**** 2584225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1539202/drv8702-q1-how-to-control-the-direction-and-speed-of-motor-with-pwm

器件型号:DRV8702-Q1

工具/软件:

 你好、我正在考虑使用DRV8702 Ω 做一个电机控制器的驱动、请问如何控制电机的方向和速度、Ω

在规格书第Page 24 中介绍PWM控制接口IN1=1?而IN1 %是否意味着可以输入PWM占空比为100 =0、则意味 PWM为0 %? 比如 IN2 端口输入PWM DUTY 为0 %(相当于低电平 0)、此时 IN1 端口输入PWM(__LW_AT__DUTY 为0 %-–100%变化)、是否意味着电机速度从0 到最高速度?

 

谢谢、μ s

 

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的发布。 这是重复的。 我会回复另一个帖子。 请关闭此页。  

    此致、Murugavel