This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:有关 Motor Studio 的问题

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D, MCF8329A, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1532098/mcf8329evm-questions-about-motor-studio

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316DMCF8329AMCF8315C

工具/软件:

尊敬的团队:

我对 Motor Studio 有一些问题。 请检查以下问题并告知我。

1.数据表中表示 MAX_SPEED 的单位为 Hz。 我想以 rpm 为单位进行设置。 是否有计算公式?

2.在 FG_SEL = 10b、FG_DIV = 0000b 的条件下进行测试。  驱动电机时 FG 输出和电机 rpm 之间是否有计算公式? (例如,FG 引脚每 10 个脉冲旋转 10 圈电机)

3. 当 MAX_SPEED 设置为 100 时、电机转速是否与 PWM 占空比成正比?

4.我认为 MCF8316D 与上述 MCF8329A 具有相同的功能。 正确吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    1.可以将 RPM = 120 * (Max_SPEED)/极点转换为 RPM

    2.您是否可以重新检查 FG_SEL = 01b(在闭环中可用)、在 FG_DIV = 0000b 的情况下、每个极 FG 将切换、如果您电机有 10 个极、FG 将每旋转切换 10 次。

    3.是在速度模式下 100%占空比是 100%速度(在不同的温度条件下可能有高达 2.5%的速度误差,请阅读数据表了解更多详细信息)

    4、是 MCF8316D 具有 4 种控制模式、即速度、扭矩、功率和电压(调制指数)模式。  

    能否提供您的应用和电机额定功率?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    感谢您的支持。 让我与客户核对您的答案。 他们的应用是空气净化器,让我检查他们的电机额定值并更新它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    下面还有一些客户提出的问题。 请检查并告诉我。

    1.它们需要默认的 MCF8329A 寄存器(JSON 文件)在 Motor Studio 中加载寄存器。 您能和我分享一下吗?

    2.它表明 MCF8315C 和 MCF8316C 当前支持 SmartTune、如上图所示。  SmartTune 是否支持其他电机驱动器?

    3.通过 I2C 接口在 MCF8329A 的 EEPROM 上写入时、请让我知道如何 永久存储值。

    4. 写入 EEPROM 和 RAM 的初始化代码时,应该先写入 EEPROM 还是先写入 RAM ?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    请分享 RSHUNT 值、电机额定值(电流,速度额定值)、我们将创建合适的 JSON 并分享。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    其电机额定值为 DC24V、30W、8P、1450rpm(最大 2400rpm)、分流电阻值与 EVM 的值相同。

    另外、请回答上一篇帖子的问题 (#2 至#4)。

    最后、您能否更详细地解释一下 FG 脉冲和 RPM? (例如,每 RPM 12 个脉冲)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    2.目前、SmartTune 支持仅适用于 MCF8315C 和 MCF8316C 设备。 我们正在努力增加 SmartTune 对其他 MCFx 产品的支持。

    4.用户不能直接存取器件 EEPROM 存储器,只能将调优数据写入影子存储器 (RAM)。 当用户执行 EEPROM 写入命令时、器件会将影子存储器内容写入 EEPROM。 请参阅 应用手册、其中详细介绍了器件 EEPROM 访问。

    器件 FG 引脚生成与电机电气速度相对应的脉冲。 例如:FG_DIV = 0 和 1 为每一个电气周期生成一个脉冲。 将电机电气速度转换为 RPM -> RPM = 120 *电机电气速度 (Hz)/电机编号的公式 极点数量

    对于 8 极电机、每 RPM 可得到 15 个 FG 脉冲 (FG_DIV = 0)

    谢谢、  

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhinesh:

    感谢您的友好回答。  Venkatadri 是否正在处理 JSON 文件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我将提供 JSON 文件。

    您能分享电机的相电阻和电感吗?

    谢谢、  

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhinesh:

    我向客户询问了电机的电气特性。 如果我从客户那里获得、请让我分享一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhinesh:

    在我与客户进行检查时、他们使用的是带有 EVM 的临时电机、因此没有材料可以确认 电机的电气特性。

    是否有基于 EVM 的默认 JSON 文件? 如果是、请与我分享。 如果不是、您能否根据 EVM 默认条件创建 JSON 文件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    请使用随附的 JSON 文件。 我采用了数据表中提供的器件默认配置、并根据电机工作电流和速度对其进行了修改。 由于我们没有电机电阻、电感和 BEMF 参数、因此我在附加的 JSON 文件中将这些设置设为 0。 这些电机参数对于使电机旋转非常重要。 请按照 MCF8329 调优指南 (“4.1.5 输入电机的相电阻和电感“一章)和“4.1.7 运行 MPET 以识别电机参数“一章中给出的步骤来测量这些值。

    e2e.ti.com/.../Default_5F00_register_5F00_MCF8329A.json

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhinesh:

    感谢您的支持。 让我与客户核实一下、如果他们有其他问题、我会询问您。

    此致、