This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:有关 DRV8705-Q1 上 SPI 的技术咨询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525837/drv8705-q1-technical-enquiries-regarding-spi-on-drv8705-q1

器件型号:DRV8705-Q1

工具/软件:

电机驱动器团队、大家好、

客户正在开发用于与 DRV8705-Q1 上的 MCU 进行 SPI 通信的 SPI 驱动器。
客户通过将结果值写入 STAT_2、以便在工作期间进行查看、但 SCLK_FLT 设置为 1。

如下图所示(图 6-1. SPI 时序图。)、
客户想询问是否存在任何其他条件导致 SCLK_FLT 发生。 (请参阅客户的分析仪测量图像。)

图 6-1. SPI 时序图

客户的分析仪测量图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    让我回顾一下、今天再回到您那里。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    您是否仍需要我来查看此内容?

    或者我应该关闭该主题。

    此致、

    Keerthi