This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:DRV8873HPWPRQ1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1538665/drv8873-q1-drv8873hpwprq1

器件型号:DRV8873-Q1
主题:DRV8873 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

1.能否提供用于确定用于驱动电磁阀 (32V,2A ) 的 DRV8873 电机驱动器应用中大容量电容值的公式?

如 TI 论坛相关主题中所述、建议使用 4uF/W、因此我们在我们的应用中计算出的值为 220uF。

2.即使放置了这个大容量电容器,我们也在 DRV8873 电机驱动器的输出 1 和输出 2 处观察到了几微秒幅度为 28V 的巨大尖峰。

3.在评估板上也在 OUT1 和 OUT2 上观察到同样的尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    感谢您的发布。

    [报价 userid=“620894" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1538665/drv8873-q1-drv8873hpwprq1

    1.能否提供用于确定用于驱动电磁阀 (32V,2A ) 的 DRV8873 电机驱动器应用中大容量电容值的公式?

    如 TI 论坛相关主题中所述、建议使用 4uF/W、因此我们在我们的应用中计算出的值为 220uF。

    [/报价]

    尽管这适用于 BDC 电机、但本 应用报告 适用于电感负载(包括螺线管)。 它展示了计算结果。 此外、本 视频 还将提供有用的信息。

    [报价 userid=“620894" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1538665/drv8873-q1-drv8873hpwprq1

    即使放置了这个大容量电容器、我们也在 DRV8873 电机驱动器的输出 1 和输出 2 处观察到了几微秒幅度为 28V 的巨大尖峰。

    3.在评估板上也在 OUT1 和 OUT2 上观察到同样的尖峰。

    [/报价]

    这可能是由于应用中的螺线管负载具有高电感。 我假设该电磁阀的驱动是双向的。 您能否分享 OUT1 和 OUT2 处的电压波形? 如果使用 PWM 来驱动、请包含放大波形以显示 2 到 3 个 PWM 开关周期? 应用中使用的 VM 电压是多少? 请参阅下面的 OUT1 和 2 的绝对最大规格。 比 VM 高小于 1V、在 OUT1 和 2 上低于 GND 是可以接受的。 如果超过此规格、则可能会损坏器件、因此必须进行缓解。  

    在 VM 到 OUT1 和 OUT2 以及 OUT1 和 OUT2 到 GND 之间使用与每个输出 FET 体二极管并联的四个肖特基二极管将降低由螺线管的高电感导致的该尖峰。 增加 VM 大容量电容器不会解决电感尖峰。   

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的快速响应。

    在测试 HBD 时、我们还使用了电阻负载。  

    输出电压尖峰:  连接并驱动负载后、在 IC 的输出侧会观察到振幅接近 28V 的尖峰。

     Ref:picture1: — 在输出上观察到干扰,

     该芯片配置为硬件 PWM 模式、并以 600ms 时间图形 2 驱动 OUT1 和 OUT2

     图 2:OUT1 和 OUT2 引脚上的波形 )、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsana:

    请说明 — 如何连接和驱动负载,以及此操作的顺序。 为什么使用电阻负载? 如果设置了电流调节并且应用需要电流调节、则不能与电阻负载配合使用。 要模拟 BDC 电机、您必须使用串联的电阻器和电感器(例如 10Ω 和 1.5mH 串联)作为测试负载。

    芯片配置为硬件 PWM 模式、并以 600ms 时间图形 2
    驱动 OUT1 和 OUT2

    请参阅数据表中下面的控制表、了解 PWM 模式驱动控制。 此模式下的默认输入必须在 IN1 和 IN2 上为逻辑高电平。 对于使用 PWM 输入 0 至 100%占空比进行驱动、根据所需的方向、其中一个 INx 必须为逻辑高电平、另一个 INx 必须为 PWM 输入。 驱动时间将在 PWM 关闭期间、与逻辑相反。 这是采用 PWM 输入的建议控制方案。 对于全驱动(100%速度)、驱动 INx 将为 0 — 逻辑低电平。 如果您遵循这些说明并使用 R 和 L 作为负载进行电流调节、则应该没有问题。  

    此致、Murugavel