This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:断电期间的诊断

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1539790/drv3901-q1-diagnostics-during-power-loss

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

您好团队:

我想在断电期间执行诊断。

我在 VREG 引脚上放置了大容量电容器、以便满足断电期间热熔丝触发的要求。  
我是否也需要在 PVDD 引脚上放置大容量电容器来执行诊断、或者 VREG 足以满足主电源是 VDRV?

在下面的链接中、它被称为 PVDD 作为主电源。 我同意在正常条件下、电流会流经 PVDD、但需要了解在断电期间电流是相同的、需要执行诊断。

 DRV3901-Q1:电流消耗 

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishwas、

    感谢您的问题。

    关断状态诊断电路由 VDRV 引脚供电。 在正常模式下(当存在 PVDD 时)、VDRV 由 PVDD 驱动。 在断电期间、VDRV 将由 VREG 电容器供电、并可以进行诊断。

    如果这是明确的、请告诉我。

    谢谢、

    Ibinu