This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1637:围绕新技术进行设计

Guru**** 2583045 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513343/uc1637-designing-around-newer-technology

部件号:UC1637

工具/软件:

对于电机控制器应用、需要了解市场寿命。 UC1637 器件目前需要进行设计、因为它是基于 150mm 晶圆技术制造的。 TI 是否有一份 150mm 晶圆的器件清单、在修改设计时也应考虑这些器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    让我在内部进行检查、然后返回给您。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    UC1637 为什么需要被设计出来的时候、这一点很重要。

    TI.com 页面仍显示该器件为“正在供货“

    请在以下页面 https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html 中查看有关产品寿命的更多详细信息 

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    我们通过供应链被建议考虑最后的采购期限。 后来发现原因与 150mm 晶圆制造技术有关、而这种技术不会永远存在。 同意、零件处于活动状态、父级设计因完全不同的原因而发生变化。 如果它即将过渡到 NRND 阶段、并最终实现 150mm 晶圆技术的具体要求、那么这可降低风险。

    如果还有其他方面可以帮助我、或者我可以将其标记为“已解决“、请告诉我。

    谢谢、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您告诉我。

    我将继续并重新确认我们是否就此器件发出了任何通知、然后会回复您。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么机会你找到了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    对这里反应缓慢表示歉意。

    我正在与团队一起跟进为什么 U1637 在我们的系统中仍显示为“活动“。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您等待答案。

    我已确认、我们将进入“不推荐用于新设计“阶段、并在稍后逐步淘汰此器件。  

    您的流程中是否有其他需要考虑的部件?

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    感谢您的确认。 是的、我们有一个扩展的需要审查的组件列表 (50-100)。 您建议对每一项进行检查的最佳方法是什么?

    谢谢、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我正在与现场/销售团队讨论、以便与您联系并对此进行评估。  

    再次感谢你的耐心.

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有机会有人可以联系我来讨论这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、我正在与现场团队跟进此事。

    谢谢、

    Ibinu