This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:复位状态寄存器的条件。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1538033/drv8303-conditions-for-resetting-the-status-register

器件型号:DRV8303

工具/软件:

尊敬的栅极驱动器支持 团队

对于 DVDD 欠压、是否存在任何除“复位所有状态寄存器“之外的复位寄存器的条件。
数据表中的故障和警告报告与处理?

我们的一个客户在操作过程中遇到了寄存器复位问题、目前我们正在调查原因。
此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PVDD_UV 条件还会复位所有状态寄存器、如下图所示。 这种行为是正确的、但表 4 中没有说明。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph-san。

    感谢您的答复。
    我告诉客户、当 PVDD 下降时、SPI 寄存器也会被清除。

    此致、
    Yuyama Hiroaki