This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:过流保护 (OCP)

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1539357/drv8962-q1-overcurrent-protection-ocp

器件型号:DRV8962-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家

请更详细地说明低侧 MOS 过流的运行方式。

BR

Shaya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaya:

    感谢您发布此问题。

    过流保护的内部细节是 TI 专有的受保护信息。 流经每个 MOSFET、低侧和高侧的电流会受到持续监测、如果这些电流(包括低侧,例如输出 OUTx 短接至 VM 电源)超过 IOCP 的时间超过 tOCP、则会检测到过流、并在内部禁用该 HBx 的低侧和高侧 FET 的栅极驱动。 如果您有具体的疑虑或问题、请告知我们。 我们将尽力澄清。   

    此致、Murugavel