This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:DRV3946-Q1 最大驱动电流

Guru**** 2586965 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1540209/drv3946-q1-drv3946-q1-maximum-driving-current

器件型号:DRV3946-Q1

工具/软件:

我们使用 DRV3946-Q1 来驱动直流接触器。 我们需要 2.1A 的驱动电流。 有人能告诉我们 DRV3946-Q1 最大驱动电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、

    感谢您问这个问题。

    DRV3946 的功能将取决于电路板布局布线和电流峰值时序。 虽然设备在 100ms 时可支持>8A 电流、但在直流电平下可支持>2.2A 电流。

    这些都是通过热阻抗计算完成的。

    谢谢、

    Ibinu