This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:DRV3946-Q1 — 额定电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1540193/drv3946-q1-drv3946-q1---current-rating

器件型号:DRV3946-Q1

工具/软件:

你(们)好

您能否确认 当 PVDD 为 12V 时、DRV3946-Q1 是否能够承受 2.2A 驱动电流和 0.56A 保持电流?

如果无法做到、请推荐可在上述电流下运行的类似 IC。

感谢您的支持!!

此致、

Suraj Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    是的、DRV3946-Q1 可以从器件的热角度处理 2.2A 峰值电流和 0.56 保持电流。

    谢谢、

    Ibinu