This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:故障引脚和状态寄存器不同步

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528450/drv8106-q1-fault-pin-and-status-register-are-out-of-sync

器件型号:DRV8106-Q1

工具/软件:

您好、

已配置 UVOV_CTRL 使用值注册0xF4。 使用此设置、我观察到 FAULT 当电源电压超过时、引脚将置位 28.5 V 。 不过、中相应的故障位 状态寄存器 不指示这种情况。

根据我的理解、设置0xF4应该会禁用 PVDD 电源过压监控模式。 鉴于此、我无法理解为什么 FAULT 引脚仍会响应高于 28.5V 的电压

您能帮助我了解这种行为吗?

感谢您的支持。

此致、

Kartha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们会在一天或两天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    如果 PVDD_OV 由 SPI 禁用、DRV 将不会因为 PVDD_OV 而使 nFAULT 引脚变为低电平。

    -可能有其他故障正在发生。

    或由于某种原因未被 SPI 禁用 PVDD_OV。

     

    谢谢、

    如果您还有其他问题、能生成新帖子吗?

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有其他故障、并且在任何情况下都不会启用过压故障。  

    我已经多次读取该寄存器、可以看到没有设置任何位。 我注意到还有一件事、即几秒钟后、FAULT 引脚会被置为无效。

    我不知道为什么会发生这种情况。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。 如果未检测到故障、nFAULT 不应变为低电平。  

    此致

    森田真也