This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:在待机模式下使 VDD 引脚保持断开状态会有什么后果?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541382/drv3901-q1-what-are-the-consequences-of-leaving-the-vdd-pin-disconnected-while-in-standby

器件型号:DRV3901-Q1


工具/软件:

在待机模式下使 VDD 引脚保持断开状态会产生什么后果? 客户发现通过这样做可以降低从 2mA 到 0.6mA 的静态电流。 我们能解释一下吗? 在待机和正常运行中未连接 VDD 会导致哪些功能丧失?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    感谢您的问题。

    移除 VDD 会对 SPI 通信产生影响。 SDO 将处于可访问状态、因为它会显示 VDD_ERR。

    但是、我们仍然可以执行关断状态诊断和部署。

    请告诉我这是否澄清。

    谢谢、

    Ibinu