This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C-Q1:内部 DCDC_LDO 短路/过热保护

Guru**** 2586975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541478/mcf8315c-q1-internal-dcdc-ldo-short-circuit-thermal-protection

器件型号:MCF8315C-Q1


工具/软件:

MCF8315 内部 DC/DC 和 LDO 是否集成了短路保护和热关断保护?

客户希望使用内部 DC/DC LDO 来驱动外部传感器。 但他们担心外部接地短路事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    保护系统具有降压 OCP、降压欠压检测功能、您可以参考数据表。

    数据表中提供了降压支持的负载(表 6-1)

    谢谢、此致

    Venkatadri S.