This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:PGND 和 GND...的互连

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1539404/drv8434-inter-connect-of-pgnd-and-gnd

器件型号:DRV8434


工具/软件:

尊敬的团队:

我是否可以知道 PGND 和 GND 是否在内部连接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的问题。

    PGND 和 GND 之间没有低电阻内部连接。 但是、它们必须按照数据表中的建议在 PCB 中从外部连接在一起。 出现此问题的原因是什么?  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复!

    客户有一个外部电路将 PGND 连接到比较器以进行电流放大设计。

    因此、它们需要确保 DRV8434 没有内部连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    DRV8434 不适用于添加连接到 GND 以进行电流检测的外部电路(例如检测电阻)。 重申一下、TI 建议直接连接 PGND 和 GND。  假设客户使用的是检测电阻 100mΩ 或更低、我想说在所有条件下、该电阻器上的压降都必须保持小于 100mV。 谢谢你。

    此致、Murugavel