This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:布局问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1540013/drv8718-q1-layout-issue

器件型号:DRV8718-Q1


工具/软件:

您好团队:

与 DRV8705 相比、两个半桥驱动器都具有相应的 SL (SL1 和 SL2)。 DRV8718 有 8 个半桥驱动器、但只有 2 个与 DRV8705 的 SL (PGND1 和 PGND2) 类似的引脚、这会导致布局问题。 如果我们还像 DRV8705 一样、将一根电线从下桥 MOSFET 附近的 S 端子拉至 SL、DRV8718 将连接 8 个半桥 MOSFET、有时它们可能相对分散、从而无法确保每个半桥的较低 MOSFET 的 G 和 S 端子都具有小环路。 我看了 DRV8718 数据表、它建议将 PGNDx 引脚直接接地;根据我们的实际设计、我提出了以下设计。 请帮助我检查是否合理。

1.通过 IC 附近的孔将 PGNDx 引脚接地;

2.由于我们使用的是多层电路板设计,所以有一个完整的 GND 层,而 PGNDx 的接地孔只会连接到 GND 层,而与其他层的 GND 网络断开连接(其他层的 GND 可能会在某种程度上被分割,使它们不够连续或完整,我担心这可能会干扰 PGND )。

谢谢

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们会审核您的问题以及星期四给您的反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的提问。

    理想情况下、PGND1/PGND2 连接如下所示。 但是你的 NO2 的想法应该是好的,没有问题。 PGND1/2 不是大电流返回路径、仅是栅极驱动电流路径 (~mA)。 可以连接到平面 GND。

    此致

    森田真也