This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:关于 Iout (max)。

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8144-Q1, DRV8145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1540661/drv8245-q1-about-iout-max

器件型号:DRV8245-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8144-Q1DRV8145-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

DRV8245-Q1 的 Iout (max) 为 32A、是否意味着它可以长时间支持 32A 的持续电流?

谢谢!

祝你一切顺利、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    特性列表中的该项基于最高 I_OCP 设置的最小 OCP 电流规格。 因此、此功能实际上描述了 器件可以支持的额定最大脉冲(~6 μ s 的时间)电流。

    最大持续电流更多地取决于环境温度、压摆率、PWM 频率、PCB 上的铜面积等几个因素。 如需一般指南、我们建议查看 数据表中的瞬态热阻抗 (RθJA) 和电流能力表(表 7-1)。 如果客户想根据其负载曲线分析温升、可以使用 全桥驱动器结温估算器。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的有用答复。

    在某些特殊情况下、客户的应用需要支持 12A @ 1s(具有 PWM)。

    我发现它可以支持 7.7A @10 秒、您能帮助评估吗 如果它可以支持 12A @ 1 秒  (具有 PWM)

    祝你一切顺利、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    鉴于 瞬态热阻抗 (RθJA) 和电流能力表下方列出的条件、DRV8245-Q1 无法在 1 秒内支持 12A。 1 秒时可支持的最大电流接近 10A。

    为了以 1 秒的速度支持 12A 电流、我们必须使用 DRV8144-Q1 或 DRV8145-Q1。 这两种驱动器都是半桥驱动器、因此如果负载需要全桥、则需要两个驱动器。

    此致、

    Joshua