This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81080-Q1:负载电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV81080-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1539389/drv81080-q1-load-current

器件型号:DRV81080-Q1


工具/软件:


大家好!


我对 DRV81080-Q1 有疑问。

“所有通道“是指当从 OUT0 到 OUT7 的所有通道都被驱动时每个通道可以流动的电流?
这一半的通道处于活动状态之间有何差异?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishiwata-San、

    感谢您的问题。

    当仅驱动一半通道时、器件内的功率耗散会更低。 这有助于在 4 个通道上通过器件运行更高的电流。

    数据表中提到的半通道处于活动状态意味着只有 4 个通道正常运行、其他 4 个通道没有任何电流。  

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu-San:

    感谢您的回答。

    例如、如果只驱动一个通道、则能够流过 470mA 的最大电流是多少?

    此外、是否可以通过短接两个通道来传递 470mA x 2 的电流?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishiwata-San、

    运行 2 个信道时说明其他信道的状态。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu-San:

    假设除两个短接通道之外的任何其他通道都不会工作。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的澄清 Ishiwata-San。

    此条件下的电流可以是 470mA x2。

    谢谢、

    Ibinu