This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:UMC - eSMO - speedRef Ref_Hz = 0 时的错误

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, BOOSTXL-3PHGANINV, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541215/lp-am263p-umc---esmo---error-for-speedref_hz-0

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINVLVSERVOMTR

工具/软件:

您好、

我正在将 LP-AM263P、BOOSTXL-3PhGANINV 和 LVSERVOMTR 与 eSMO 配置配合使用。

当我将 speedpick Ref_Hz 设置为 0 时遇到问题。 即使我将  SPEED Ref_Hz 设置为 0、也能转动电机。 我认为这个问题是基于速度估计误差。 即使经过 t MOTOR STOP、估算的速度值也会持续变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    是的。 eSMO 利用反电动势模型和 PLL 模型来估算转子位置和转速。 在零速/低速时、反电动势相对较小、不能用于精确识别位置信息。

    谢谢、

    Jiaxin