This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:检测到 TSTART_MEAS 超时

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1540460/drv3901-q1-tstart_meas-time-out-detected

器件型号:DRV3901-Q1


工具/软件:

您好!

对于部署时序测量、如果未检测到 OT_W /未检测到 VDRV_UV、是否会在 DEPLOY_STAT 寄存器中报告超时?
与 DEPLOY_STAT 0x5 和 0x7 的数据表中一样、超时检测和 OT_W/VDRV_UV 之间存在“AND"条件“条件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Razvan:

    感谢您的问题

    无论故障条件如何、都将更新 TSTART_MEAS。 DEPLOY_STAT 与 DEPLOY_STAT 寄存器无关。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 DEPLOY_STAT = 0x1 是否意味着  检测到超时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Razvan:

    是、  DEPLOY_STAT = 0x1 表示  检测到超时

    谢谢
    Ibinu