This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332-HT:DRV8332DKDR

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8376, DRV8316C, DRV8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1540693/drv8332-ht-drv8332dkdr

器件型号:DRV8332-HT
主题中讨论的其他器件:DRV8316CDRV8332、DRV8376

工具/软件:

您好!

您能告诉我此商品 DRV8332DKDR 或 DRV8332DKD 是否有库存吗  

谢谢您、

Dhexter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhexter:

    DRV8332 已停产、因此没有现货可供订购。 如果您正在寻找集成式 FET 器件、请查看 DRV8316C 或 DRV8376。

    此致、

    Yara