This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:DRV8320 ​​schematic 关于 FET 死区现象的审查和查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536640/drv8320-drv8320-schematic-review-and-inquiry-about-fet-dead-phenomenon

器件型号:DRV8320
CSD88599Q5DC 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家

客户使用 DRV8320(电机驱动器)和 CSD88599Q5DC (FET) 配置了连接的原理图。

当开关频率从 200Hz 更改为 16KHz 时、会发生 FET 死区现象。

1) 请检查电路。
2) 请帮助我改进 FET 死区现象或寄存器设置。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) 我注意到一些电容器有错误的值。 我们建议 C19 (CPH-CPL) 电容器为 47nF、其额定电压高于 VM 电压。 VM 上的电容器也应具有更高的额定电压。  

    2) 请检查 IDRIVEP 和 IDRIVEN 的寄存器设置。 客户可以尝试降低这些设置、以降低 mA 驱动电流值、并可能有助于在 16kHz 开关频率下解决 FET 死区问题。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    寄存器为默认值。 您能指导我如何设置寄存器吗?
    栅极电阻为 100 欧姆。 还可以吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    能否在寄存器 0x03、0x04 中尝试以下寄存器设置。

    修改这些设置时、还请将 GHx 和 GLx 电阻器更改为 10 Ω。 (R33、R35、R32、R37、R38、 R40)

    这对器件来说更加安全、并且有助于防止故障。  

    还建议移除 SHx (R34、R36、R39) 上的电阻器

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    感谢您的支持。

    即使您遵循了指南、IC 也没有了。
    我认为客户的原理图或 PCB 可能是问题。
    我会附上该文件、您能查看吗?

    e2e.ti.com/.../DMC50PD_5F00_250304.pdf

    e2e.ti.com/.../DMC50PD_5F00_250313_5F00_FIX.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1.客户可以使用 SPI 读取器件的状态寄存器并告诉我器件报告了哪些故障吗?

    如果器件通过 SPI 无响应、具体器件是否可以发送运行波形 (INHx、GHx、SHx、GLx)?

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    这是客户设置的接收器值。

    地址=0x02、 值= 0X1050  

    - 1xPWM 模式, 1x PWM 模式使用异步整流  

     地址=0x03、值=0x1b66  

    - IDRIVEP_HS=IDRIVEP 190mA、  IDRIVEN_HS=IDRIVEP 380mA  

     地址= 0x04、 值= 0x2766

    -IDRIVEP_LS= 190mA、IDRIVEN_LS=IDRIVEP= 380mA  

     地址=0x05。  值= 0x2b52

    -dead_time= 400ns 时间、 VDS_LVL=0.2V  

    请查看电阻器值并引导 DEAD_TIME 设置值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    寄存器中的设置看起来不错。  

    我的意思是客户可以读取地址 0x00 和 0x01 并告诉我返回值来显示运行期间发生了哪些故障?

    从 0x00 和 0x01 读取可以帮助我确定问题。

    谢谢、

    Joseph