This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1:制动控制

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541680/drv8363-q1-brake-control

器件型号:DRV8363-Q1


工具/软件:

您好的团队、

您能否提供以下有关使用此 BLDC 电机驱动器的问题:

我们考虑在电机通过以下连接运行时通过反转旋转方向信号(通过切换 DIR 引脚)来施加制动力。
1.使用此驱动器是否可以采用这种方式施加制动?
2.在此连接设置中,当电机从行驶状态停止时,预期的停止精度是多少?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Goto、

    为什么客户没有制动 nBrake 销? 还是使用 ASCD?

    此致、
    Akshay