This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:尝试使用 MCT8329EVM 测量电机电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542102/mct8329a-trying-to-measure-the-motor-current-using-the-mct8329evm

器件型号:MCT8329A
主题:MCT8329EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好  

我们正在使用 MCt8329EVM 评估我们的无刷三相 24VDC 电机。 有人能告诉我如何将从 SYS_STATUS3 读取的值转换为安培吗?我们目前只是读取这个数字并除以 256、但根据预期结果似乎是错误的值。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    数据表修订版本将会更新此更正内容。

    我们需要使用因子转换为实际电流。

     电流(以 A 为单位)=(DC_BUS_CURR/256 *(10mOhm/Rsense))。

    10m Ω 是内部使用的默认因数器件、因此请使用所示的调节功能。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.