This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:需要 USB 描述符

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542059/mcf8329evm-usb-descriptors-needed

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具/软件:

我使用 MCF8329A 构建了一个定制电路板、并希望使用 Motor Studio 应用程序测试新电路板。 我想知道 MCF8329EVM 提供的 USB 描述符、以便 Motor Studio 应用程序识别我的定制硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用 FTDI 提供的默认描述符并下载 MSP430 固件、以便能够与 GUI 通信。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.