This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:问题开路检测

Guru**** 2531670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541689/mcf8316c-q1-question-open-detection

器件型号:MCF8316C-Q1


工具/软件:

您好、专家

我看到了以下“表 7-5. 数据表中的“故障操作和响应“一节。

您能告诉我哪个故障可以检测相位开路吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay Wang、

    MTR_LOCK 包含无电机故障、这用于相位开路

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Venkatadri

    我在数据表中看到了以下图片。 根据我的理解、如果没有电机位于相线上、以下故障[ABN_BEMF]、[NO_MTR]、[MTR_LCK_]位将同时报告、是吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay Wang、

    MTR_LCK 组 ABN_BEMF | ABN_SPEED | NO_MTR、 当未发生电机故障时、它仅报告 MTR_LCK 和 NO_MTR。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Venkatadri

    我看到了这个 E2E 问题: (+) MCF8316C-Q1:MCF8316C 是否支持检测电机开路? -电机驱动器论坛 — 电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    我看到有人提到这个词。 “此外、异常 BEMF 是电机失速或绕组缺失可能导致的间接指示。“

    您的意思是:  如果电机绕组缺失、而不是相位开路、则会报告异常 BEMF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay Wang、

     当绕组缺失时、BEMF 估算也会看到差异、并可能显示异常 BEMF。

    在下一种情况下、如果在清除故障后重新启动并且绕组缺失、器件会检测到 NO_MTR。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢