This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:I2C 地址配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543368/mcf8329a-q1-i2c-address-configuration

器件型号:MCF8329A-Q1


工具/软件:

客户希望 在热控制器电路板中使用 4 个 MCF8329AQ1。

是否有任何好的方法可以将 4 MCF8329AQ1 配置为不同的地址?

在 EEROM 中找不到“I2C_SLAVE_ADDR"说明“说明。

此外、如果 4 MCF8329AQ1 连接到相同的 12V 电源和相同的 I2C 端口、客户如何修改 MCF8329Q1_1/2/3/4 中的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio Gou:

    I2C 地址可配置、在 DEVICE_CONFIG1[I2C_SLAVE_ADDR]中可用。

    我们可以从 0 到 0x7F 进行编程、这有助于对同一 I2C 总线上的每个地址进行寻址。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.