This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1EVM:引脚排列问题–HALL_C 信号

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8363-Q1, LP-MSPM0G3519, DRV8363-Q1EVM, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542503/drv8363-q1evm-pinout-question-hall_c-signal

器件型号:DRV8363-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3519DRV8363、DRV8363-Q1 LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:

您好:

我正在查看 DRV8363-Q1EVM 与 LP-MSPM0G3519 EVM 的兼容性。 HALL_C 信号有问题。 应该如何阅读下面的原理图? 该信号是否可通过 J8.7 和 J9.17 引脚获得? 为什么它被 J9.17 划掉? 实际上、为了与 LP-MSPM0G3519 EVM 兼容、最好为 J9.17 提供 HALL_C、因为当 J8.7 不是时、它是模拟引脚。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francois、

    DRV8363-Q1 EVM 的构建目的是与 LAUNCHXL-F280049C 兼容。 在我们最初的一个修订版本中、我们遇到了将 C 霍尔传感器运行到 J9.17 的挑战。

    霍尔信号不会切换、这会影响基于霍尔的换向。 因此、我们将其移动到了另一个位置(我们知道该位置基于以前的 EVM 工作)。

    我正邀请 MSP 团队就这种安排的任何潜在挑战发表评论。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  François、  

    如果 EVM 上仍然存在电阻器 (R6/R10)、则该电阻器可与 LP-MSPM0G3519 配合使用、因为用户可以手动移除 R6 并在 EVM 板中添加 R10。

    霍尔信号是数字信号、因此可与 PA10/PA11/PA12 一起使用。

    PB10 不适用于 ADC 功能、需要从外部连接额外的导线来支持 ADC 功能并且不使用。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay 和 Sal:

    谢谢你。 我被误认为是霍尔信号的性质。 因此、只应单独接线 ISENC/PB10、并注意 R6/R10。


    此致、
    François μ s。