This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:关于 MAX_SPEED 设置

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541664/mcf8329a-regarding-max_speed-setting

器件型号:MCF8329A


工具/软件:

大家好、支持团队。

对于以下要求、MAX_SPEED 设置应是什么?

额定转速:5500 转/分

极数:8 极

数据表说明了如何使用电角对其进行设置。

我无法理解、您能帮帮我吗?

此致、

HD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清、

    电频率=(5500/120) x 8 = 366

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    感谢您的回答。

    此致、

    HD