This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:通过驱动器 IC MOSFET 电流监测实现故障支持

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542850/drv8706-q1-driver-ic-mosfet-current-monitoring-for-fault-support

器件型号:DRV8706-Q1


工具/软件:

您好:

是 Sensata Technologies 的设计工程师。

我们使用  DRV8706SQRHBRQ1 作为执行器开关控制电路的一部分。

使用 SPI 通信来控制总线电压。

我们将使用 SO ADC 引脚 14 分流放大器报告流经执行器开关并进入处理器的电流测量条件、这样便支持通过执行器电路报告电流测量。

作为功能安全的一部分、我们被问及、如果 SO ADC 连接为开路、驱动器 IC 是否可以使用一些备选板载应用继续提供过流测量保护、例如:

  • MOSFET VDS 过流保护
  • VGS 栅极驱动器故障
  • 离线短路和开路负载检测

根据查看数据表、我认为这些上述故障检查将提供必要的检查和测量、以确保通过 SPI 网络监控和报告过流/短路情况。

VDS 和 CGS 将监控流经 MOSFET 的电流并在满足故障条件时进行报告、离线测试将在该功能激活之前运行诊断并报告任何故障。

即使 ADC SO 引脚出现开路故障、这些功能可以继续支持通过 MOSFET 进行电流测量并报告故障、我的评估是否正确?

非常感谢您对这一问题的支持。

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    >> VDS 和 VGS 将监控流经 MOSFET 的流量并在满足故障条件时进行报告、离线测试将在激活该功能之前运行诊断并报告任何故障。

    是的、正确。 VDS、VGS 故障检测和离线诊断与 CSA/电流检测放大器具有独立功能。

    此致

    Shinya