工具/软件:
我目前在定制的单通道 BLDC 电机驱动器上使用 DRV800-Q1。
在对辐射发射进行测试时、我观察到了 48MHz 处的一些峰值。
驱动电机时、只会观察到这种噪音、因此我怀疑驱动器 电路会发出噪音。
我在下面有发射观察结果、

我可以获得一些有关如何处理这种排放问题的帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我目前在定制的单通道 BLDC 电机驱动器上使用 DRV800-Q1。
在对辐射发射进行测试时、我观察到了 48MHz 处的一些峰值。
驱动电机时、只会观察到这种噪音、因此我怀疑驱动器 电路会发出噪音。
我在下面有发射观察结果、

我可以获得一些有关如何处理这种排放问题的帮助吗?
嗨、Praveen、
通常、对于与电机开关相关的噪声、我们在 PWM 频率的谐波上看到它。
我在我的文章中对此进行了分析:
https://www.researchgate.net/publication/342304448_The_PWM_dithering_of_BLDC-motor
此致
zbynoB
1.请在下面找到波形,
GHA

SHA.

GLA

我有以下问题:
1、为什么高侧只有 8ns、低侧的上升时间为 228ns。
2.我根据 7 步程序 (https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7) 中的说明尝试使用缓冲器。 但观察到、通过添加缓冲器振幅、振铃噪声正在增加。
不带缓冲器 (6.4V)、

C1 = 94pF (10.4V)

嗨、Praveen、
对于与 Idrive 相关的压摆率、我们指的是 SHx、而不是 GHx 或 GLx。 波形显示~5ns、这是难以置信的快、我建议增加栅极电阻器以调谐到 100-200ns 之间的值并减少振铃。 似乎您得到了 15V 的过冲。
您的电机电压是多少(60V?)、您的 GVDD 电压是多少?
此外、您似乎正在测量 GHx 电压相对于 GND、而不是 SHx。
请参考以下有关缓冲器大小调整的指南:
电机驱动 RC 缓冲器大小调整常见问题解答:
此致、
Akshay
嗨、Praveen、
在 PCB 的哪个位置测量 GHx 和 SHx、 它们是在驱动器引脚还是 MOSFET 上获取的?

在该测量中、中间的振铃可能来自同相位 SHx 的快速压摆(噪声存在于米勒区域附近,此时会发生 VDS 压摆)。 因此、建议使用较大的栅极电阻来降低压摆率。
此外、对于 RC 缓冲器、您可能需要反复使用这些值、以找到理想的解决方案。
SHx 导通时的电压过冲和振铃可能会导致 48 –60MHz 噪声。
还请注意、如果这符合您的 MOSFET 规格、在 18V 时使用 GVDD 将会导致 18V 作为栅极驱动电压? 我们看到的大多数应用都是使用 GVDD 为 12V、这足以充分增强栅极、但不足以损坏 MOSFET。 您是否可以提供 MOSFET 数据表/原理图?
此致、
Akshay
嘿、Akshay、
很抱歉、延迟的回复。
1.记录的波形在 MOSFET 引脚上。
2.电阻从 60R 增加到 75R、噪声没有变化、有效总上升时间从 550ns 增加到 40ns、但噪声仍然不变。 以下是使用 75R 栅极电阻器时 GHx 与 SHx 的关系、

3.如下图所示,60R 的振铃大幅减少,

MOSFET 栅极电压高达 20V、因此使用了 18V GVDD。
5、使用的 MOSFET 是 NVMFS6H824NT1G
嗨、Praveen、
1) 驱动器引脚上的瞬态可能更糟、因为 MOSFET 的电容将有助于消除尖峰。 为了测量强度和驱动器绝对最大值、建议在耦合的驱动器 GND 引脚上进行测量。
2)/3) 请测量 SHx 上的上升时间、我们 可以看到 SHx((VDS 压摆)仍会在 20ns 内发生、此时建议 200(上升)/100(下降)ns 以实现快速开关。
4/5) 感谢您的信息。 20V 是 MOSFET 的绝对最大值、我建议在 GVDD 上使用 12V。
此致、
Akshay
1.请查看以下 SHA 引脚相对于驱动器 GND 的上升时间。

2.此外,如果我们进一步增加栅极电阻,就不可能发生击穿。 目前、在 50us PWM 时间段内、GHx 相对于 SHx 约为 550ns。
尽管栅极上升时间为 550ns、但我知道 SHx 的上升时间为 9.2ns。 但为了实现这一点、我可能需要使用 500R 甚至 1k 的电阻、这听起来好像并不正确。
3.此外、我不理解为什么我们需要在驱动器端查看 GHx 或 GLx 的值、因为无法在该位置看到栅极电阻的影响。
嗨、Praveen、
1) 谢谢、是的、压摆率非常快、不建议使用。 MOSFET QG 非常小、可实现快速压摆。
2) 您是否看到 GHx 和 GLx 重叠? 该器件内置跨导保护功能。
在不增加栅极电阻的情况下增加压摆时间的一个选项是增加局部 MOSFET 栅极电容。 我将附加两个计算器、让您估算栅极电阻和 MOSFET CGD 以实现所需的压摆率时间。 请输入您的值并获取建议值。 我还建议使用 12V GVDD.e2e.ti.com/.../Cgd-MOSFET-switching-calculator-local.xlsxe2e.ti.com/.../Gate-Resistor-Calculator-General-local.xlsx
3) 我要求引脚上的波形是因为我担心瞬态和绝对最大值违规。 我们需要它尽可能靠近引脚、看看它们是否违反基于驱动器引脚的器件额定值。 有时、您会在驱动器引脚上看到绝对最大值违例、但由于 MOSEFT 的电容增加、它不会出现在 MOSFET 中。
此致、
Akshay