This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:BiSS-C f28p65x 通信演示

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1538907/launchxl-f28p65x-biss-c-f28p65x-comms-demo

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-POSMGRSysConfig

工具/软件:

使用 CCS 版本 20.2I 导入了一个示例 BiSS-C、但我在演示中看不到有关 GUI 如何工作(或确切地说这是什么)的说明。  我假设有单独的 GUI 程序或示例将信息输出到终端程序。  我还想知道 BOOSTXL-POSMGR 插入电路板的哪个位置。  有一个 readme.txt 文件包含很少的信息。  我真的想让演示运行起来。  我想将一个应用程序组合在一起、以便在商店中使用。

从 CCS 版本 12 开始、有一个在 LAUNCXL-F28379D 上运行的演示、但使用资源管理器时、此版本的 CCS 中没有该电路板的示例。  我有 Renishaw 的 BiSS-C 编码器、与测试平台中的旧演示设置一起使用。

我搜索了“bissc_f28p65x_comms_demo"(“(和(和变体)、但在在线或 TI 网站上均未找到任何内容。

如有任何链接/反馈和帮助、我们将不胜感激。

此致、谢谢。

Steve Simmons

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在演示中看不到 GUI 的工作原理(或它的确切含义)的说明

    您好 Steve、

    您能介绍一下 BiSS-C 示例的 GUI 观看/阅读位置吗? 我只能想到的是 SysConfig/CLB 工具、它用于协助配置器件和 CLB。 还支持生成仿真。 CLB 工具用户指南 (https://www.ti.com/lit/spruir8) 对此进行了介绍

    如果您的问题没有得到解决、请在哪里看到参考的 GUI。

    我还想知道 BOOSTXL-POSMGR 插入电路板的位置。  readme.txt 文件包含很少的信息。

    BoosterPack 应连接至 LaunchPad 的站点 2。 请参阅设计指南 (https://www.ti.com/lit/tidue73) 的图 2-8、2-9、3-4 和 3-6

    此致

    Lori